This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5006-SEP:TPS7H5006

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163021/tps7h5006-sep-tps7h5006

器件型号:TPS7H5006-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H5007-SEP

您好、先生、

     我必须设计一个升压转换器来驱动20pF 电容器。 升压转换器的输入电压为20V、输出电压为50V。 此设计的主要限制因素是组件应为 SEP 级。   我在 TI 网站上搜索了 SEP 级的不同升压转换器产品。 但我没有找到任何具有集成开关的升压转换器、所以我决定使用分立式组件设计升压转换器。  我选择 PWM 控制器作为 TPS7H5006 - SEP。  我怀疑这个 PWM 控制器是否能够满足我的设计要求? 我应该为我的应用选择哪种栅极驱动器? 是否需要隔离电路 ? 我对这一节还有很多疑问,我期待你们能迅速作出答复和提供指导。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arjun、

    TPS7H5006-SEP 可用于升压电路。

    我们目前没有-SEP 栅极驱动器。

    通常不需要隔离电路、但要满足您自己的要求。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

     1、此类别中是否有 TPS7H5006 SEP 以外的 PWM 控制器?

    2.我选择了汽车级 MOSFET SQD25N15-52。 在此应用中 、我应该使用 低侧驱动器而不是高侧驱动器?

    3、要驱动20pF 电容、需要多少电容? 如果我使用方程式 C dv/dt 来计算 C =20pF、dv =50V (升压转换器的输出)的电流,那么该值应该是 dt 的值。   PWM 控制器的频率是否有任何关系?

    在 t 该 PWM 控制器 CS_LIMIT 引脚用于感测电路的电流、因此在升压转换器中、我应该在哪里感测电流/

    我知道这些疑问是如此简单。 但 我需要您的帮助来设计电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arjun、

    此处推荐使用 TPS7H5006-SEP 或 TPS7H5007-SEP 控制器。

    2.升压转换器通常使用低侧 MOSFET。

    您的 COUT 是20pF 还是其他东西?

    4. CS_ILIM 感测流经 FET 的低侧电流。 电阻器的电流。

    我们的数据表介绍了许多计算。
    这也可以帮助您:
    https://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf?ts=1666204494522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

                我的客户说、他需要驱动20pF 的容性负载。 他没有分享任何其他相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    Daniel 将于下周二退职。 如果他对  20pF 容性负载还有其他意见或问题、他将在返回时跟进。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 控制器的输出电压是多少? 它是否会被钳位到 VIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    当输出为高电平时、开关输出(OUTA/OUTB/SRA/SRB)通常具有5V 输出。  但是、如果 VIN 介于4V 和5V 之间、 则开关输出将被钳位至 VIN。  

    谢谢、

    Sarah