This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:输出电压纹波和噪声

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160524/lm2621-output-voltage-ripple-and-noise

器件型号:LM2621

大家好!

我使用 LM2621升压转换器构建了一个器件。 请查找缓存的原理图以供参考。  LM2621的输出电压与 TDA2005音频放大器相连接。

问题在于、输出电压纹波的频率为11、9kHz、可以听到扬声器发出此噪声。 请找到输出电压纹波的示波图。 我应该检查和修改哪些内容以消除此问题?

测试条件:VIN=4.2V (锂聚合物电池)、Vout=5.0V、Iout<0.5A。

感谢您的回复:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kolasze、

    要进行初步检查、请尝试使用额定电压更高的输出电容器(C40)。 当前使用的电容器可能没有足够的电容、并使 Vout 纹波较大。 最后是噪声。

    为了进一步检查、您能否帮助确定噪声来自哪里? Cout 还是电感器? 更准确的 Iout 是什么?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的反馈。 我将检查具有更高额定电压的 C40。

    我可以通过连接到由5VA 供电的 TDA2005的扬声器听到该噪声。

    我想知道为什么有11、9kHz 的噪声、因为 LM2621的光学频率是 ca。 800 kHz?

    此致、Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kolasze、

     当存在11.9kHz 噪声时、负载电流(Iout)是多少? 如果负载非常轻、器件将长时间停止开关。 因此、在 Vout 中、您将看到器件开关后 Vout 快速增大、然后器件停止开关后 Vout 长时间减小。 然后是低频率。

    请帮助测量 Iout。 或者尝试增大 Iout 并检查噪声是否仍然存在。

    此致

    Lei