This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:零充电率不会恢复到20%

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166222/bq40z50-r2-zero-percent-charge-does-not-return-to-20-percent

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCRB

我们的客户在使用 BQ40Z50-R2芯片时遇到这样的问题、可以解决什么?

      当电池在大约20%容量的低温下放电时、电压会立即降低到术语电压、以便电池显示零电量; 然后、电池返回到正常温度、零电量不会恢复到20%、从而导致主机无法开启;

     客户需求:在低温到0%时能耗20%,这是正常现象,客户可以接受;解决方法是将电池恢复到室温静态,电池无法恢复电源,导致无法打开的问题? 客户端主机检测电池电量的百分比、以确定是否已关闭

任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    如果可能、您能否通过共享 BQStudio 中的任何数据日志以及.gg 文件来阐明您看到的问题?

    您是否说过在放电期间、RSOC 从20%跃升至0%、并且在温度升高到更高时无法恢复? 他们是否已完成 GPCRB 工具的优化以应对低温?

    此致、

    Wyatt Keller