This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何禁用电流限制和功率限制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM74502-Q1, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166241/lm5069-how-to-disable-current-limit-and-power-limit

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1LM74502

您好专家、

我的客户在其项目中使用 LM5069、并进行过压保护。

它们不需要电流限制和功率限制功能。

8.1.3中描述了它需要一个适当的 Rs 连接 VIN 进行感测。 然后、客户想知道、如果他们不需要电流限制、  

它们能否将 SENSE 直接连接到 VIN、或者您建议的 Rs 值是多少?

同样、如果他们不需要功率限制功能、Rpwr 是否重要? 他们可以使用任何电阻器吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的支持!

    要禁用电流限制、请 将 SENSE 直接连接到 VIN

    并使用大功率电阻器(470k 欧姆)设置高功率限制值。  

    或者、您可以建议使用 LM74502-Q1等简单器件来提供 OV 保护。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekesh、

    感谢您的回答和对 LM74502的推荐。

    但 LM74502的电压范围不足以满足我客户的应用需求。

    它们至少需要80V、最好具有100V。 我们是否有部分可以处理此问题?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS48110-Q1是另一种选择。 它具有 OVP 功能、额定电压与 LM5069类似

    BR、

    Rakesh