This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:关于 NTC 选择

Guru**** 2544080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166418/bq25170j-about-ntc-choice

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件:BQ21040

大家好、

建议将103AT-2用作 NTC。

但在 BQ21040数据表中、"TS 特性是使用内部50μA μ A 电流源来实现的、以偏置热敏电阻(设计用于从 TS 端子连接到 VSS 的10k NTC β= 3370 (SEMITEC 103AT-2或 Mitsubishi TH05-3H103F)。"

我认为、这种差异来自于测试中是否使用了这些 NTC。 是这样吗?

我们是否可以 将 TH05-3H103F 用于 BQ25170J?

我认为我们可以使用、因为两个 NTC 的特征(R25和 β)接近。

或 NTC 偏置电流是不同的。 那么我们无法使用吗?  

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

     TH05-3H103F 类似于 103AT-2、在25C 和3370k 的 B 条件下为10k Ω、可用作替代器件。 BQ25170J TS 引脚电流和温度阈值与 BQ21040不同、应查看这些阈值以验证它们是否满足您的系统要求。