This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:TPS563200纹波和负载瞬态

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166339/tps563200-tps563200-ripple-and-load-transient

器件型号:TPS563200

大家好、

我的客户想要降压、我推荐 TPS653201。 但在测试完成后、它在输出电压和电流精度以及线路瞬态方面出现故障。 它们需要精度小于2%的降压转换器。 我想知道 TPS653200是否合适。 下面附上了 TPS653201的测试条件和结果。  

下图是负载瞬态的波形。 它们需要小于5%的过冲和下冲。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu