This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166345/lm7480-q1-power-management-forum

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在为汽车12V 酸电池设计备用微型 DCDC 电源。 在 Mirco DCDC 系统输出和12V 电池之间、它们需要一个开关来防止整个 DCDC 系统出现反向电流保护和输出过压保护。 请参阅下面的方框图。  

  

问题是:  

  1. 如何同时提供输出反向电流保护和过压保护? 如何将 Dgate mos 和 Hgate mos 作为我的客户在其系统中所需的位置?    
  2. 在我们的 DS 中、它提到了 ORing 的参考电路。 但我的客户12V 电池代表 DS 基准中的 VOUT1。 因此、我对如何控制这些引脚以同时实现所需功能感到困惑?
  3.  您是否可以帮助解释 DS 中显示的 ORing 和负载突降基准电路之间的差异? 为何 DGATE 和 Hgate 的连接不同?

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe Yang、

    可通过以下两种配置实现反向电流阻断和输出过压保护。

    左侧的电路配置是共漏极配置。 对于大多数应用、这是更简单且推荐的电路配置。 由 DGATE 驱动的 FET 通过监视 A-C 引脚上的电压来提供反向电流阻断。 由 HGATE 驱动的 FET 提供电源路径断开、并通过关闭 Q2来保护输出免受输入过压的影响。 在这种情况下、对于12V 电池、Q1和 Q2的额定 FET 可以是40V 或60V。  

    左侧的电路配置是公共源配置。 仅 当输入可能会受到 未抑制 的负载突降 (200V)的影响 、而该负载突降高于 LM74800-Q1 65V 额定电压时、才建议使用此配置。 在这种情况下、DGATE 还提供反向电流阻断、而 HGATE 提供 OV 保护。 为了实现 200V 未抑制 负载突降保护、Q1的额定电压必须为200V。