This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:LPDDR4 VSYS 要求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166168/tps65219-lpddr4-vsys-requirement

器件型号:TPS65219

您好!

我很好奇、  

1) 1) VSYS = 5V 是否可与02型号搭配使用?

2) 2)哪些因素使02变体与01变体不同? 02型号是否专为 LPDDR4设计?

谢谢!

Cameron Wutzke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您使用 E2E。 TPS6521902与5V 或3.3V 输入电源配合使用、但我们建议使用3.3V 前置稳压器的原因如下:

    • 5V 将导致更高的功率耗散。
    • TPS6521902型号中的 PMIC 轨均未配置为输出3.3V 电压、因此、如果您使用5V 输入电源、则需要添加外部降压转换器来为处理器上的3.3V IO 域供电、该域更昂贵(尺寸更大) 电源开关。
    • LDO1被配置为旁路、以在3.3V 和1.8V 之间切换。 此配置将需要3.3V 输入电源。  
    • Buck3输出为1.1V、专门配置为支持 LPDDR4。

    TPS6521901是不同的、因为 buck3配置为针对 DDR4输出1.2V 电压、其中一个 PMIC 轨(buck2)配置为输出3.3V 电压。 在这种情况下、由于降压转换器需要最小余量、因此需要5V 输入电源。  

    谢谢、

    Brenda