This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:使用具有高占空比的 TPS92360

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165896/tps92360-using-tps92360-with-high-duty

器件型号:TPS92360

您好!

我正在寻找 LED 驱动器。
以下是规格。
当我检查 TI 产品时、TPS92360似乎适用。
TPS92360能否满足以下规格?
如果可能、建议的电感器值是多少?
我要附上我计算的 Excel 以供参考。

(规格)
输入电压:4.6V
VOUT:VF_1.9V×18=34.2V
LED 电流:10mA
需要 PWM 控制
由 LED 驱动器单独运行

此致、

e2e.ti.com/.../TPS92360_5F00_calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    TPS92360可满足这些要求。 您是否只考虑一个通道 LED 驱动器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    只有一个通道可用。
    关于电感器、我的规格对应的 L 值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    在数据表中、建议使用4.7uH 至10uH 的电感。

    但是、根据您的设置、系统将在 DCM 模式下工作、您是否可以接受?

    BR

    Patrick