This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24713:驱动能力

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24713, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165457/tps24713-drive-capability

器件型号:TPS24713
主题中讨论的其他器件: TPS25985

尊敬的团队:

我们的客户之一在工业路由器项目中使用12V、1000W 设计、并考虑使用我们的热插拔控制器。 MOSFET 的正常工作情况下、将有85A 电流流流过、并且它们希望使用两个并联的 MOSFET。

 TPS24713能够驱动两个并联工作的 MOSFET 吗?  TPS24713的电流驱动能力是多少?

顺便说一下、我们是否有能够支持2个引脚来驱动2个 MOSFET 的产品?

非常感谢您的支持!

期待您的回复!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    感谢您的联系。 我们建议您使用集成电子保险丝解决方案 TPS25985。 请与客户讨论并告知我们反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的回复和支持!

    1.客户正在考虑使用2个 MSOFET 来运行85A 的总电流。 我发现 TPS25985可以并联工作以增加总功率。

    客户是否可以使用两个电子保险丝单独控制两个 MOSFET?

    2.客户还希望具有功率限制功能,但 TPS25985不具有此功能。 是否建议使用此函数的欧姆器件?

    3.顺便说一下、客户希望使用热插拔控制器来限制电源和浪涌电流、电子保险丝能否像热插拔控制器一样执行同样的任务?

    期待您的回复。

    真的很感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI  氙气灯、

    我将在星期一之前回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI  氙气灯、

    TPS25985电子保险丝集成了 MOSFET。 它不需要任何外部 MOSFET。 对于此85A 设计、只需并联两(2)个 TPS25985电子保险丝。 请参阅 《TPS25985电子保险丝评估模块用户指南》(修订版 A)中提供的 EVM 原理图

    热插拔控制器中使用了功率限制、以防止因违反 MOSFET SOA 而过热而损坏外部 MOSFET。 但是、TPS25985电子保险丝具有内置的热保护方案、 它持续监控其芯片温度、并在超过150 C 的热关断阈值(TJ 上升)时关闭。请注意、热插拔控制器不直接监控 MOSFET 的结温、并且没有热关断机制。 因此、与使用外部 MOSFET 的热插拔相比、集成式 TPS25985电子保险丝是一种更加稳健的解决方案。

    TPS25985电子保险丝可以限制热插拔期间的浪涌电流。 请 mΩ TPS25985x 具有精确快速电流监控器的4.5V–16V、0.59 μ A、80A 可堆叠电子保险丝数据表(修订版 A)(TI.com)中的"8.3.4.1压摆率(dVdt)和浪涌电流控制"部分。  

    请分享您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的热情支持!

    我将与客户核实并收集他们的反馈。

    此致、

    氙气灯