This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:使用 TPS55288时是否需要 I2C 输入

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166007/tps55288-is-i2c-input-required-while-using-tps55288

器件型号:TPS55288

您好!

我想设计一款不带微控制器的简单太阳能电池充电器。

TPS55288适用于此类应用。 (非隔离式、8V 至24V 输入;13.5V 输出@ 3A 电流)

它具有 I2C 通信、我不需要它。 我能不能让这些引脚悬空。

或者、您能否为此类应用推荐任何其他 PWM IC?

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    请使用非 I2C 版本的降压/升压转换器 TPS552882。