This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:TPS92515HVEVM-749

Guru**** 2522500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TIDA-01081, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163954/tps92515hvevm-749-tps92515hvevm-749

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515HVTIDA-01081CSD18543Q3A

您好!

我正在设计一个板来控制某些 LED (12x,串联)。

我使用 TPS92515HV 执行此操作。
我使用晶体管来短接 LED、正如您在"TIDA-01081、TIDRUT1"项目中所做的那样。

问题:

  1. 该 IC 的最小脉冲宽度是多少,您是否有任何相关波形?
  2. 此外、从我移除晶体管短路到 LED 中存在电流之间存在延迟。 该延迟是否恒定?

如果是,它的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    1.您是指为了正确打开 Q4而应该施加的最小脉冲宽度吗?

    2、我认为这里提到的延时时间应该是晶体管的关断时间。 虽然不同的晶体管应该有自己的值、 但对于 CSD18543Q3A、应该是几纳秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    当然是的。 它能接受10us 吗?

    2、实际上、我已经意识到、从 I 触发晶体管 Q4到 LED 中电流出现的时间(x 到230us)之间始终存在延迟。 该延迟会一直变化。 为什么它不是恒定的、它的最小值是多少?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20221021_5F00_145528.mp4

    请观看视频、了解延迟如何变化。

    图例:

    绿色信号:Q4触发器

    蓝色信号:LED 中的电压

    紫色信号:LED 中的电流

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    您是否会介意先共享原理图?  

    因此、工作条件为:VIN=45V、VLED=?、ILED=1A、VCOM 的调光频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    这是我的电路。

    请注意、我仍在测试评估板。 因此、唯一的附加电路是我的晶体管和10k 电阻器。

    绿色信号:Q4触发器

    蓝色信号:LED 中的电压

    紫色信号:LED 中的电流

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    感谢您提供相关信息。 但您是否想共享 VLED (波形显示~40V,请确认)和调光频率?

    此外、您能否在 Q4导通周期和 Q4关断周期中添加 SW 以及原始信号。 我希望看到整个时间段的视图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、
    很抱歉耽误你的时间。 您以前问过、但我忘记了。
    以下是信号:

    VIN = 45V

    VLED = 34V (12个串联 LED)

    VtriggerQ4max = 5V

    FREQ_TRIGGERQ4 = 2Hz

    占空比 VgateQ4 = 90%

    因此、Duty cycle_VLED = 10%(因为信号在 Q4的漏极处反相)。

    (有关图例、请参阅上面的消息)

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是在将所有曲线放在一起时、您看不到延迟。 您可以缩放您看到电压延迟和电流延迟的触发时间。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    感谢您提供相关信息。  

    正如我提到过的、它是否可以与下面显示的其他信号一起捕获 SW 波形?

    此外、对于并联调光、有必要从替代源获得关断时间斜坡。 当输出分流时、输出电压变得非常低、并且可能小于1V 关断计时器阈值电压。  如果发生这种情况、关闭计时器将无法跳闸、并且关闭时间会在开关再次打开之前达到最大关闭时间。 当 Q4触发时、这可能会导致一些不确定性。 更多详细信息、请参阅数据表中的8.3.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、
    请在下图中找到信号 VSW (黄色)。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    感谢您的信息。

    根据上面的波形、当 Q4被触发时、SW 被钳位至最小值。由于输出电压、导通时间为零伏。 这意味着在这段时间内、电感器电流非常小、当 Q4被触发关闭并且 LED 电流上升时、需要额外的启动时间。  

     我想在上一个答复中提到的替代来源将有助于缩短启动时间、因为当 Q4被触发时、它将使电感器电流保持在目标电流值内。