This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:连接交流适配器时设置 BTP-INT

Guru**** 1856940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923560/bq40z60evm-578-btp-int-is-set-when-ac-adapter-is-connected

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

大家好、

我想知道 BTP 函数是否正常工作? 每次我在评估板上连接电源时、BTP-INT 位都会置位、即使 RSOC 具有10%或更高的值。

是否有任何其他影响 BTP 的参数?

我的配置:
初始放电设置= 150mAh
初始充电设置= 175mAh
电池组容量= 6000mAH
Nr = 1 & EMSHUT_EN = 0 & PCHGBTP = 1 & BTP_EN = 1

板上的配置:

通过从 J7跳线移除分流器并从 SYSPRES 安装分流器来启用 BTP 中断功能、从而在 J2跳线上发出警报。

此致、谢谢

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    设置 BTP 中断位的条件在 TRM 的第7.9节中介绍。 确保 BTP_POL 也设置正确。

    TRM: https://www.ti.com/lit/ug/sluua04d/sluua04d.pdf?ts=1594916653281&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z60

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。 但问题不在于 BTP_POL。

    我的问题是 BTP_INT 设置、当我连接交流适配器时(设置该位)、然后从不将 BTP_INT 复位(即使它充电至100%)。

    TRM 指出、BTP_INT 仅取决于剩余容量和电流、这些容量和电流由 Settings.BTP.Init 充电集和 Settings.BTP.Init 放电集阈值控制。

    无法理解为什么在连接交流适配器时 BQ40Z60应设置 BTP_INT。 对我来说似乎是硬件或固件错误、或者没有找到正确的参数。

    此处是其他一些具有相同问题但从未应答/解决的线程:

    此致、

    Riccardo Dusi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    
    我有一个完全相同的问题。 
    当我使用交流适配器(充电)时、BTP_INT 会立即设置。 尽管剩余容量可用。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了其他主题、并正在与 FW 团队一起检查是否已修复。

    您是否曾尝试过类似其他线程中所述的配置监测计、但它仍然以相同的方式运行?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我尝试了其他配置、但仍然没有执行。 连接到交流适配器时、BTP_INT 看起来是设置的。

    我需要 BTP_INT 来指示剩余容量是否可用。 但是、当我为电池充电时 、BTP_INT 被置位、之后它永远不会"清除"。
    重置 BTP-INT 的唯一方法是使用 Battery Management Studios (电池已满)进行重置。

    遗憾的是、这不能如数据表中所述工作。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 和 Riccardo、大家好、

    我正在等待 FW 团队的回复、我将告诉您解决方案是什么。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想更新:FW 团队非常忙、没有时间检查这一点、您是否仍然遇到问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的更新。 是的、我们仍然面临着与以前相同的问题。

    我们目前正在基于集成了该功能的评估板开发 PCB。 由于开发的最后期限和计划的生产开始、我们需要一个解决此问题的方法。

    感谢您在这里为我们提供支持。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keller 先生、您好!

    感谢您的更新。 问题是、我开发的系统取决于信号 BTP_INT 等。 系统无法正确启动、因为例如、在为电池组充电时设置了 BTP_INT、因此无法打开、即使对锂电池完全充电、也不会重新设置 BTP_INT。 只有 SBS 命令"Reset"将 BTP_INT 复位、但在我的情况下、这是不可能的、因为主机系统无法启动时无法执行复位。

    如果我不使用 BTP_INT 信号、我无法保证主机系统即使处于低电量状态也能正确关闭。

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我将对此进行介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我将关闭此主题、因为我将离线跟踪您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    谢谢。 好的