This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:用于单级 CV 的 UCC28810

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927542/ucc28810-ucc28810-for-single-stage-with-cv

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: UCC28050

您好、E2E

我的客户希望替换  Infineon 的 XDPL8219、该应用如下所示。

输入电压:90~277Vac
输出电压:40~50Vdc / 60W
需要 THD 和 CV 模式

UCC28810能否满足此 要求或采用 CV 模式的另一个 IC?

谢谢、致以诚挚的问候

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    感谢您关注 TI PFC。

    TI 有一些 PFC 控制器可用于隔离式单级反激式模式、但没有 Infineon 器件的引脚对引脚替代产品。

    UCC28810/11和 UCC28050/51均可用于此应用。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回答、  Infineon 的 XDPL8219具有 CV 输出模式、但我看不到 UCC28810/11和 UCC28050/51都具有此功能。

    是否有任何相关信息?

    e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_XDPL8219_2D00_DataSheet_2D00_v01_5F00_00_2D00_EN.pdf

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

     

    几乎所有 PFC 控制器的正常工作模式都处于恒定电压(CV)模式、无论是在非隔离式升压还是隔离式反激式模式下。 绝大多数 PFC 应用都使用 CV 调节。
    突出显示 CV 控件只是表示明显。

    对于恒流(CC)模式下的某些 LED 驱动应用、必须添加额外的电路(电流感应和基准以及误差放大器过载)来实现这一点。 无论拓扑是隔离式单级反激式还是非隔离式升压拓扑、只要误差放大器输出作为封装引脚提供、都可以实现这一点。

    竞争对手在项目符号“功能”列表中列出 CV 操作只是增加列表大小的营销策略。

     

    UCC28810/11和 UCC28050/51通常都是 CV 控制器、也可以是隔离式 CC 控制器、也可以是隔离式 CC 控制器、具体取决于反馈网络的配置方式。

     

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    对于 UCC28810/11和 UCC28050/51、还有一个问题可以回答为150W 设计和 DoE VI? 谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    是的、所有这些控制器都可以支持150W 输出功率。

    对于49W < PoUT < 250W 的情况、平均效率的 DOE-VI 要求至少为88%。

    参考设计 PMP4334 https://www.ti.com/lit/ug/snvu303/snvu303.pdf?ts=1596642037124&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html 的用户指南 表明、它可以实现高于89%的平均效率。

    对于客户的特定设计、功率级组件的选择将决定其是否符合 DOE 要求。   应选择低损耗半导体和变压器材料。  成本削减过多可能导致损耗过大。

    此致、
    Ulrich