主题中讨论的其他器件: UCC27201A
大家好、
你好。
我们的客户需要在2MHz 额定温度为150C 的频率下工作、而不需要热关断。 第1部分特性表明 UCC27201A-Q1具有"工作频率大于1MHz "。 他们想知道该部件是否能够在2MHz 下可靠工作?
或者、您是否可以建议在额定温度为150C 的2MHz 频率下工作而不进行热关断的任何等效器件?
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户需要在2MHz 额定温度为150C 的频率下工作、而不需要热关断。 第1部分特性表明 UCC27201A-Q1具有"工作频率大于1MHz "。 他们想知道该部件是否能够在2MHz 下可靠工作?
或者、您是否可以建议在额定温度为150C 的2MHz 频率下工作而不进行热关断的任何等效器件?
提前感谢!
艺术
您好、Art、
感谢您对 UCC27201A 的支持。 IC 在给定频率下运行的能力是一个问题、但另一个问题是在150摄氏度下运行、这超出了大多数器件建议的工作结温。
问题将是客户应用的工作环境以及驱动器中基于 VDD、FET Qg 和 Fsw 的功率耗散、我认为这是2MHz。
GaN 目标驱动器是否是一个选项? VDD 和~5V 的栅极驱动电压必须是可以接受的。 客户考虑使用哪些电源器件?
此致、