This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:最大工作频率

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1, UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923685/ucc27201a-q1-maximum-frequency-of-operation

器件型号:UCC27201A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27201A

大家好、

你好。

我们的客户需要在2MHz 额定温度为150C 的频率下工作、而不需要热关断。 第1部分特性表明 UCC27201A-Q1具有"工作频率大于1MHz "。 他们想知道该部件是否能够在2MHz 下可靠工作?

或者、您是否可以建议在额定温度为150C 的2MHz 频率下工作而不进行热关断的任何等效器件?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    感谢您对 UCC27201A 的支持。 IC 在给定频率下运行的能力是一个问题、但另一个问题是在150摄氏度下运行、这超出了大多数器件建议的工作结温。

    问题将是客户应用的工作环境以及驱动器中基于 VDD、FET Qg 和 Fsw 的功率耗散、我认为这是2MHz。

    GaN 目标驱动器是否是一个选项? VDD 和~5V 的栅极驱动电压必须是可以接受的。 客户考虑使用哪些电源器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对这方面的延迟答复表示歉意。  

    客户正在考虑使用 UCC27201A-Q1。 您能否确认此器件可在2MHz 下舒适运行?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Art、 这不是 Richard 之前提到的简单的"是/否"答案。 控制因素是功率耗散。 正如 Richard 提到 的、参数是:问题将是客户应用的工作环境、以及驱动器中基于 VDD、FET Qg 和 Fsw 的功率耗散、我认为这个值为2MHz。 数据表中提供了计算功率耗散和该功率耗散导致的结温的公式。 请指导您的客户为其应用研究这些参数、以了解驱动器是否处于其热限值范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don!

    但是、客户表示在数据表上找不到关于如何 计算功率耗散和结温的任何公式。
    我可能会让客户直接前往此 TT、以便他更好地解释他的使用案例。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art、

    好极了! 我们将密切关注客户提供的更多信息。