This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:阻焊层 Y 尺寸下的金属

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927800/tps23755-metal-under-solder-mask-y-dimension

器件型号:TPS23755

您好!

在 TPS23755数据表的第42页上、虚线(阻焊层下方的金属)的 X 尺寸显示为2mm。 我没有看到 Y 尺寸的数字、它是6.4mm (5.5+.45+.45)吗? 我不确定0.45mm 标记是否一直到达虚线的底部。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我认为这是正确的。 如果您想使用 Altium 文件、我还可以向您发送它吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    绿色线和蓝色虚线之间似乎有一些额外的空间、而0.45mm 测量并未考虑这些空间:  

    但它只是显示"0.05mm 最小值"。 在蓝色虚线矩形的 Y 尺寸上、是否有任何方法可以确定缓冲区的实际距离?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    Michael 目前正与封装团队合作、以获得他们对这些测量的指导。 如果是周末、下周将回答这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢达尔文的更新! 请告诉我何时找到答案。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程已脱机解析。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师