This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161-Q1:器件在输入电容器更换期间损坏

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161-Q1, TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927668/tps61161-q1-device-gets-damaged-during-input-cap-replacement

器件型号:TPS61161-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61161

大家好、团队、

我的客户在使用 TPS61161-Q1的电路板上遇到了非常奇怪的问题。

输入经过12V 稳压、输出为~24V@100mA。

当他尝试更换输入电容器(同时提高电路板的 EMI/EMC 性能)时、TPS61161器件会损坏。

电路板完全断电、输入/输出电容器在返工活动之前放电、但每次尝试更换输入电容器时、TPS61161-Q1都会损坏(没有开关)

因此、如果要更改输入电容器、他需要更换输入电容器和 TPS61161。

您能不能提供指导、问题可能出在哪?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    请提供用于分析的原理图。

    如何确认 TPS61161-Q1损坏? 哪个针脚损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    我有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    我将暂时关闭此主题帖、因为您已经很久没有回复我、如果您收到客户的任何反馈、您可以在此处提问、主题帖将再次打开。