This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:误差放大器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926458/ucc28950-error-amp

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951UC2844A

您好!

除了软启动输入外、我们是否可以考虑 UCC28950的误差放大器的行为与通用放大器相同?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San

    简单的答案是"是"

    数据表中给出了误差放大器的主要特性-输入偏移和 GBW 乘积等。

    BTW:我建议您考虑使用 UCC28951而不是 UCC28950。

    UCC28951器件是 UCC28950的增强版。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、

    我还有一个问题。

    是误差放大器电压输出还是电流输出?

    我们想知道输出是否与下面的 UC2844A 相似。

       

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San

    尽管放大器的电流限制可能不同、但 UCC28950中的误差放大器具有与 UC2844A 类似的电压输出。 重点是它不是跨导放大器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin-San、

    感谢你的帮助。

    >主要问题是它不是跨导放大器。

    这是否意味着 UCC28950的误差放大器是电压输出、UCC2844A 是电流输出?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San

    我可能还不清楚。 两者都不是跨导放大器、两者都有电压输出。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin-CAN、

    感谢您的支持。

    我还有一项请求。

    您能否提供误差放大器输出的等效原理图?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San

    我没有与手头等效的原理图、但运算放大器输出正常。 数据表中给出了它的线性工作范围、输出电流和带宽。 如果您需要更多详细信息、我可以为您提供、但可能需要几天时间。

    此致
    Colin