This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015中的高温

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926983/lmr36015-high-temperature-in-lmr36015

器件型号:LMR36015

你好

我正在调试采用电源降压 LMR36015的电路板。 我使用的原理图。 当我使用40Vdc 为器件供电时、即使没有任何负载、我也会面临一个奇怪的高温芯片值。 温度上升到70度。 输出稳定。 我还将信号连接到电感器上。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    您的 IC 周围似乎没有足够的铜。

    请参阅数据表第9.2.1.2.10节和图19、了解 IC 周围铜面积对于散热的重要性。

    另请参阅布局指南(11.2)。 GND 周围的铜平面(引脚1、6、11)对于散热非常重要。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。 正如您所看到的、我周围没有太多空间(实际上、另一侧有组件、过孔减少了、我知道)。 但是、感谢您的建议、如果这是解决方案、我将研究如何更改。 为了评估所有可能性、您能回答我这些问题吗?

    -如果我将使能引脚降低至2V (40V 时)会怎么样? 该引脚是否会影响热量?

    -如果我将芯片更改为非 FPWM、该怎么办? 这是否会改变这种情况?

    感谢您的最后建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    -如果我将使能引脚降低至2V (40V 时)会怎么样? 该引脚是否会影响热量?

    使能引脚不会吸收太多电流、也不会导致功率损耗。

    -如果我将芯片更改为非 FPWM、该怎么办? 这是否会改变这种情况?

    当然可以。 FPWM 转换器将始终以全频率进行开关、即使在轻负载/空载条件下也是如此。

    使用断续传导(DCM)的转换器不会在轻负载时进行切换、因此在轻负载时会出现较少的温升。

    希望这款 HEPS、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、谢谢、最后一件事非常重要。

    谢谢。