This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2003:在连接电池之前检查电池充电电路。

Guru**** 2646375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925892/bq2003-battery-charging-circuit-check-before-connecting-the-battery

器件型号:BQ2003

您好!

我使用此充电器 IC 为镍氢电池充电。 您能不能建议我、我应该提供什么条件来测试充电电路而不连接电池。 我在 CHG 引脚上提供了一个2引脚跳线。

谢谢

Ajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    您是要在不连接电池的情况下检查电路运行情况吗? 请对您的问题提供更多的澄清说明。 电路正常运行需要电池或电池仿真器(能够提供拉电流和灌电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的、我希望在不连接电池的情况下检查充电状态、以执行电路板校准过程。 那么、根据您的说法、至少需要电池仿真器作为电流阱吗?

    如果可能、请告诉我、我们是否可以在没有电池或电池仿真器的情况下通过一些无源元件布置进行此检查。

    谢谢

    Ajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    正确的是、需要电池或电池仿真器来灌入电流并检查充电操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    感谢您的确认。

    此致

    Ajeet