This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:100mV 输出噪声

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM5166DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925458/lm5166-100mv-output-noise

器件型号:LM5166
Thread 中讨论的其他部件:鳄鱼、

我的原始线程已关闭(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/914047)、因此这是该线程的后续操作、我们在该线程中讨论了不同的布局选项。 我能够回到这个项目并进行一些初始上电测量。

这是使用接地线(因此接地线非常短且探头位置很短)穿过输出电容器的示波器迹线。 我将使用工作台电源为电路板馈电15VDC、消耗的电流为43mA。 我已将通道偏移5.0V、因此我可以放大噪声。

实际上、我刚刚启动了电路板、但我一直很好奇输出信号会是什么样的、因为我被告知、在输入电容器下运行开关走线不会导致任何噪声问题。 我不是说我的噪声来自该噪声、但我肯定惊讶地看到我的第一次测量值为100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    您是否在 PFM 中进行测试? 您还能对 SW 波形进行示波器吗?

    在 PFM 模式下、预计输出纹波会更高、转换器会执行一个或几个 SW 脉冲来为输出充电、然后等待输出再次放电。

    在 PFM 模式下、如果您的 IPEAK 远远超过您的平均 IOUT 电流、则输出电压将过充、并且可以预期输出纹波。

    增大输出电流或电容是否会降低输出纹波?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    下面是我的原理图以及目前使用的电路板结构:

    这块电路板的设计已经有一段时间了、因此我需要清除蜘蛛网、并记住我的想法! 我还记得、为了使用较小的电感器(22uH)、我需要在 PFM 模式下运行、并且通过 RT 上的47Ω Ω 下拉电阻、我将在 COT 模式下运行。

    我要将 R5更改为0Ω μ A、以便 RT 接地、然后明天再进行一些额外的测量并返回报告。 我刚开始对大量纹波感到惊讶、因此我想开始发布帖子、以便我可以了解这是否与布局有关。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 R5更改为0Ω Ω、因此 RT 现在接地、我们应该在 PFM 模式下运行。 以下是具有15V IN 和拉电流42mA 的 Cout 图:

    下图相同、但电流消耗低至17mA:

    这里是开关节点(消耗17mA 电流)、但使用鳄鱼夹进行探头的接地连接:

    请注意、我上面提到的电流消耗是电源值、而不是负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    您的 SW 波形看起来不是很好、但探针应为此进行直流耦合。

    对于轻负载和中等负载、峰间输出纹波看起来是相同的。

    这意味着您的峰值电流在 PFM 模式下是一致的、并且转换器运行是稳定的。

    在这种模式下、C1不是必需的、但我认为这并不会造成伤害。

    您的输出电容器是否对其电容降额?

    当我将您的设计快速插入 LM5166快速入门工具(LM5166DESIGN-CALC)时 ,我发现47uF 电容器会产生55mV 的纹波。

    但是、当直流偏置时、陶瓷电容器会失去有效电容、因此我怀疑这与您看到的情况有关。

    增大输出电容器是否有帮助?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我的输出电容是 muRata GRM31CR61A476KE15、 它是47uF、10V、1206、通过查看直流偏置图可以看出、5V 时下降了62%、比我预期的要多一些。 以下是使用与之前相同的设置重新唤醒的一些新示波器截图供参考:

    下面是将第二个47uF 输出电容器焊接在原始47uF 之上的一些图:

    看起来您是对的、输出电容器将其电容降低得太多。 请告诉我、如果您有任何其他需要我仔细观察的东西、或者这是轻负载下的预期输出波形。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    SW 波形看起来更好!

    理想情况下、它应该更接近方波(然后振铃)、现在高电平时间看起来好像稍微向下倾斜(您的 CIN 是否远离 IC?) 但总体而言、SW 节点看起来不错。

    否则一切看起来都很好。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    在另一个主题中对布局进行了审查、尽管它违背了我的最佳实践、但该主题中的工程师表示我的布局很好。 下面是一个屏幕截图、您可以看到 Cin 的位置(突出显示)。

    我需要将其连接到我的可编程负载、并在不同负载下进行一些测量、但它比以前更好。

    谢谢、

    乔治