This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:LM5116

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927734/webench-tools-lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试设计一个直流/直流转换器。 我的要求如下:

输入电压= 40至60V

输出电压=24V

输出电流= 10A

我使用的是 LM5116 IC,WEBENCH 中给出的设计 效率为97%,但我使用的是不同的 MOSFET。 因此我想知道如何在 WEBENCH 中计算设计的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高乙缩醛、

    WEBENCH 在计算效率时计算每个单独的降压转换器损耗。

    请访问: https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf

    当您生成 WEBENCH 报告时、您可以看到每个单独的功率损耗图、

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我的问题是、输入和输出电容器的功率损耗如何?

    您如何计算这些组件的功耗?

    此致、

    Sheetal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheetal、

    对于电容器的功率耗散、计算基于 RMS 纹波电流和 ESR。

    P =(I_RMS^2)* R_ESR。

    ESR 很小(~mΩ Ω)、因此电容器功耗为~µW μ F、与其他损耗相比要小得多。

    -奥兰多