This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:经常使用关断引脚

Guru**** 2537810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926994/lm5010a-using-shutdown-pin-often

器件型号:LM5010A

您好!

LM5010A µF 低纹波配置、可从24V 转换为5V、具有0.1 μ F 软启动电容、RON = 133k、因此产生的频率约为300kHz。
我们一直在考虑经常使用关断引脚,比如在10Hz 或更高频率下关断大约100。 µs μ A。 输出电压不应明显下降。 为此使用了一个大型缓冲器。

就元件应力而言、这对使用过的器件意味着什么?

谢谢、

此致、
Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、

    如果将 SD 拉低、软启动将接地并重新启动(第7.3.6节)。

    像这样循环 SD 并不是软启动的理想选择、您必须将20ms 启动时间减少到100us 以下、这样就会失去初始启动性能。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    非常感谢您提供的信息。

    除了较差的软启动性能、LM5010A 在 SD 被拉低时是否会对输出进行有源放电? 我认为它无法做到这一点。

    此致、Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、

    否、在关断期间、转换器无法对输出进行有源放电、高侧 MOSFET 关闭、二极管不应传导电流。

    如果您有疑问、请告诉我、

    -奥兰多