This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:是否可以更改充电电流。

Guru**** 2532030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926669/bq24073-whether-the-charging-current-can-be-changed

器件型号:BQ24073

尊敬的 TI:

我希望根据温度以不同的方式设置充电电流。

构建了一个将并联电阻器与 TR 合成的电路。  请参阅下面的电路。

充电期间更改 ISET 电阻值是否存在任何问题?

充电过程中、当电阻值发生变化时、充电电流是否发生变化?

请检查一下...

谢谢、

Downey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在充电时更改充电电流。  

    您能否上传更高质量的图像。 这一个很难读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回答。

    随附的 SCH (PDF)。

    e2e.ti.com/.../BQ24073_5F00_CC_5F00_SELECT_5F00_SCHEMATIC_5F00_20200728.pdf

    我们将修改 R47、R12。

    R47 -> 3.9k

    R12 -> 8.9k

    正常工作:MCU 打开 Q6。 使用 R47、R12并联电阻器设置充电电流。

    工作温度低于10:关闭 Q6。 使用 R12电阻器设置充电电流。

    请检查是否存在任何问题。

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图有什么问题。

    然而、PGOOD 和 CHG 的开漏引脚不需要电容器。