This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:TPS2412无门单路

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926348/tps2412-tps2412-no-gate-single

器件型号:TPS2412

尊敬的 TI 团队:

我对 TPS2412有疑问、请检查我的客户 应用。

" TPS2412 Vdd 是否可以通过 A 形式供电作为红色制造?"

我的客户发现栅极引脚的 IC 损坏、功能后没有任何信号。
在 A-B-A 之后、PCBA 可与良好的 IC 配合使用。

以信息为熔断:
拓扑:反激式
应用:12V
检查输出过冲电压是否为13.2V
检查 OVP 电压= 14V

 如果需要更多信息、请随时告诉我、谢谢

客户 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock Shao、您好!

    VDD 可由标有红色的"A"供电。

    是的、我们将查看原理图、但我看不到用于 U37 ORing IC TPS2412的电阻器、电容器和 MOSFET 的元件值。

    故障是否发生在生产测试或实验室测试或任何其他场景中。

    如果您可以在损坏之前分享测试条件、这将加快问题的解决。

    发生这种故障的确切情况是什么?


    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的支持、高/低交流线路中有原理图和 A、C 引脚测试波形
    该 问题发生在4小时老化和高压测试后的生产线 ATE 测试 中。   

    如果您需要任何波形 来确认此问题、请随时告诉我。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_TPS2412DR-Test-Waveform-20200728.xlsx

    谢谢、
    此致

    Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock Shao、您好!

    感谢您分享所使用组件的详细信息和测试结果。

    让我回顾一下这一点、明天回来。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock Shao、您好!

    我已经查看了波形、并看到 A 和 C 短路。

    您能否检查 MOSFET 是否已损坏、还能否共享 MOSFET 器件型号、因为从原理图中看不到该器件。

    另一种可能是由于 IC 输入端的任何瞬态尖峰而导致输入端过压(18V 是绝对最大额定值)。

    我看到有转盘、但看不到评级、您能否分享这一点。

    如果 IC 的任何其他引脚损坏、请检查并告知我们。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    MOSFET 未损坏、客户已检查 NG PCBA 是否可以正常工作、并使用良好的 IC。

    我不知道  "我看到有转盘放置、但看不到评级、您能否分享这一点。  "是指。 您能否在原理图中标记?

    下面是良好 IC 和 NG IC 之间的阻抗检查。

    此致

    Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock Shao、您好!

    感谢您分享有关此测试的更多测试数据。

    C 和 A 引脚与栅极引脚一起受到严重损坏、这可能是由于过压(尖峰)超过 IC 的最大额定值18V 所致。

    如果在反激式转换器输出中出现过压尖峰、建议在 A 引脚与 GND 之间以及 C 引脚与 GND 之间连接 TVS、以防止瞬态电压损坏 IC。

    请参阅随附的原理图图片、其中添加了注释(红色)。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    红色圆圈是输出电容器、它连接到接地端、您可以查看以下 图片、它们是相同的。

    TVS 需要有一个接地引脚和一个接地 C 引脚吗?  建议使用哪一侧? 谢谢。

    谢谢、致以诚挚的问候

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    根据您提供的故障数据、C 和 A 引脚以及栅极引脚均会损坏。

    但 C 引脚损坏最严重。 如果故障与过压相关、则为 C 引脚添加保护功能有助于防止故障发生。

    此致、
    Kari。