尊敬的 TI 团队:
我对 TPS2412有疑问、请检查我的客户 应用。
" TPS2412 Vdd 是否可以通过 A 形式供电作为红色制造?"
我的客户发现栅极引脚的 IC 损坏、功能后没有任何信号。
在 A-B-A 之后、PCBA 可与良好的 IC 配合使用。
以信息为熔断:
拓扑:反激式
应用:12V
检查输出过冲电压是否为13.2V
检查 OVP 电压= 14V
如果需要更多信息、请随时告诉我、谢谢
客户 SCH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我对 TPS2412有疑问、请检查我的客户 应用。
" TPS2412 Vdd 是否可以通过 A 形式供电作为红色制造?"
我的客户发现栅极引脚的 IC 损坏、功能后没有任何信号。
在 A-B-A 之后、PCBA 可与良好的 IC 配合使用。
以信息为熔断:
拓扑:反激式
应用:12V
检查输出过冲电压是否为13.2V
检查 OVP 电压= 14V
如果需要更多信息、请随时告诉我、谢谢
客户 SCH
您好、Kari、
感谢您的支持、高/低交流线路中有原理图和 A、C 引脚测试波形
该 问题发生在4小时老化和高压测试后的生产线 ATE 测试 中。
如果您需要任何波形 来确认此问题、请随时告诉我。
e2e.ti.com/.../TI_2D00_TPS2412DR-Test-Waveform-20200728.xlsx
谢谢、
此致
Rock Shao
Rock Shao、您好!
我已经查看了波形、并看到 A 和 C 短路。
您能否检查 MOSFET 是否已损坏、还能否共享 MOSFET 器件型号、因为从原理图中看不到该器件。
另一种可能是由于 IC 输入端的任何瞬态尖峰而导致输入端过压(18V 是绝对最大额定值)。
我看到有转盘、但看不到评级、您能否分享这一点。
如果 IC 的任何其他引脚损坏、请检查并告知我们。
此致、
Kari。