This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于低频测量应用的超低噪声高输入阻抗放大器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, OPA1611, OPA1622, OPA209, OPA132, TLV8812, TLV8801, LPV821, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921993/ultra-low-noise-high-input-impedance-amplifier-for-low-frequency-measurement-applications

主题中讨论的其他器件:OPA227OPA1611OPA1622OPA209OPA132TLV8812TLV8801LPV821LMP7721

您好!

我正在寻找 一款适用于低频测量应用的超低噪声高输入阻抗放大器。   5Hz - 2000Hz 范围。   

任何人或任何人都可以构建一个。   

电子邮件:pstarmach@new-sense.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、  

    您的应用是什么? 有哪些可用的轨电压? 什么是电路增益? 1/f 噪声是否是一个因素?

    以下是一些建议。 如果我有更多信息、我可以进一步细化它

    OPA227

    OPA1611和 OPA1622

    OPA209

    OPA132

    TLV8801/TLV8812

    LPV821

    LMP7721

    另请查看此 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/891120

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭 thing thread、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。