This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110中的 OTC/UTC 功能

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924995/bq34110-otc-utc-feature-in-bq34110

器件型号:BQ34110

当通过 bq34110测试 OTC/UTC 功能时、

OTC 的条件如果是 SBS。Temperature ()>= OT Chg (60摄氏度)(对于 OT Chg 时间(10sec)))、并且 AverageCurrent ()>充电检测阈值(300mA)

=>将设置电池状态的 OTA 位。

但是、根据测试结果、我们看不到 FW 将更改 AverageCurrent。 一旦 针对 OT Chg Time (10sec)设置了 SBS.Temperature()>= OT.Chg (60°C)、则将设置 OTC。 这与规格不同。 请检查正确的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在.csv 和.gg 文件中共享完整日志文件、以便我们查看它? 什么是电荷检测阈值?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0721.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志文件如上所示附加。 GG 文件将发送到您的邮件。  

    充电检测阈值为50mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些文件、并与 FW 团队进行了核对。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待您的确认。 请检查 OTC 和 OTD 行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待 FW 团队的意见、他们最近忙、没有太多时间进行查询

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待您的回复。 请注意、这一问题正在等待1个问题、没有答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在等待固件团队、他们目前非常忙、还没有时间解决这一问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此案例的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发送了一个链接供您通过电子邮件访问固件、查看您是否可以查看条件以查看是否存在任何错误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OTC、电流行为仅检查温度是否高于阈值、而不处于放电状态。  

    这意味着只能触发 OTC 的休息和充电状态。