This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:最大7V 的输出电压设置限制

Guru**** 2503075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924836/tps561201-limitation-of-output-voltage-setting-of-maximum-7v

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS54202H

大家好、

在 Tps561201中、根据数据表、可设置的最大输出电压为7V 最大值。

输出电压的这种限制来自哪里?是由于 DCAP 2等降压转换器的拓扑、还是由于器件中的功率耗散或内部补偿或其他原因?

如果我要将其用于8V 输出,输入电压最大为15V,负载为1A,我可以使用它吗?

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    电压越高、负载瞬态性能越差。 同时、由于输出电压信息将通过 SW 感应到内部块中、因此不建议在更高的输出电压下使用。 您可以为8V 输出条件选择 TPS54202H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    请详细解释。

    反馈通过反馈引脚感测 。为何 要通过 SW 引脚感测到您所指的反馈?

    根据我的理解、SW 引脚将看到输入电压(最大17V)  或接地。8V 如何影响 SW 引脚?

    您是否具有较高电压(如8V)的瞬态结果? 是否可以共享相同的内容以了解它们有多糟糕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我手头没有瞬态结果比较器。 让我模拟明天的情况并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    SW 平均电压为输出电压。 DCAP 控制将感测 SW 平均电压、以便对输出电压有限制。

    请参阅以下其他器件的瞬态性能。 对于较高的输出条件、当工作占空比较大时、即使只有0.5V 的差异、瞬态性能也会很差。 如果占空比很小,如12V->7V 和12V->6.5V,则没有如此大的差异。  

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、敬请告知。 谢谢。