This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定电流吸收器

Guru**** 2502895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402, LM3404, LM317, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920100/constant-current-sink

主题中讨论的其他器件:LM3402LM3404LM317LM3409TPS92515

您好!

我需要 与我之前的查询 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/681341相关的建议

请参阅上述主题、并建议我是否可以使用 LM3402或 LM3404来驱动串联电阻为~ 70欧姆、恒定电流阱为250mA 的电磁流量计线圈、并通过频率为5Hz 的 H 桥 MOSFET 切换电流。

谢谢、此致、

Harish KS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    这是否需要双向电流?  70欧姆时、250mA 为17.5V。  负载中的功率耗散为 I^2*R 或 V^2/R  在70欧姆时、250mA 的流速为4.4瓦。  如果使用线性驱动器,驱动器中的耗散将为(Vin-Vload)*250mA。  开关解决方案不会这样做、它将更高效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    [引用用户="Irwin Nederbragt"]

    这是否需要双向电流?  

    [/报价]

    是的、它需要双向电流、通过 MOSFET H 桥完成、如下所示。

    我目前正在使用线性驱动器 LM317。 正如您所说、线性驱动器会消耗大量功率、从而导致驱动器发热。 为了减少热量、我添加了降压稳压器 MCP16301来降低电源电压。 当励磁线圈电阻为75欧姆时、我将降压稳压器的电压输出(Vexc)调整为:

    励磁线圈电阻= 75欧姆

    MOSFET 的 RDS =~ 1 Ω

    Rsense = 10 Ω(通过 LM317设置250mA 恒定电流)

    Vexc = 75*0.25 + 1*0.25 + 10*0.25 + 0.5V 的床头室= 22V

    通过这样做、我显著降低了线性驱动器的功耗。

    但是、当其他一些流量计的励磁线圈电阻降低时、例如65欧姆时、我会出现问题。 那么、相同的电路值会消散线性驱动器中的热量。 我不想检查每个流量计的线圈电阻以更改每种情况下的组件值。 我希望电路及其组件值在激励线圈电阻范围(65欧姆至75欧姆)内是通用的。

    为此、我需要使用降压稳压器更改线性驱动器、然后我作为 LM3404提出了恒流 LED 驱动器 IC 解决方案。

    根据我的理解、由于内部 MOSFET RDS (最大值)为0.75 Ω+ 0.3V 的内部稳压器压降应在250mA 恒定电流=(0.25)^2*0.75 + 0.3*0.25 = 122mW 时消耗功率。

    据我了解、我还需要快速接通/切换输出。 您是否认为 LM3404能够高效地用于我的应用?

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    是的、您可以这样做。  您还可以查看 TPS92515、LM3409。

    您似乎打算让 H 桥确定电流方向、让开关为 H 桥提供电流、但这可能是最简单的。

    您认为快速接通时间和时间(上电时等)意味着什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我已尝试使用 LM3404H 并成功解决了加热问题。

    我使用驱动器来激励@~200mA 的线圈。

    感谢您的支持。

    此致、

    Harish KS