This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:软启动功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927354/lp8555-soft-start-function

器件型号:LP8555

您好!

数据表中的 LP8555第8.3.1.1节中有一个软启动功能。

有关此软启动功能的规格是什么?  

在电感为10uH 的情况下、我在1.5A 启动期间测量峰值电感电流、并在100us 升压输出电压的上升时间测量峰值电感电流。  

您是否建议降低此峰值电流?

VIN= 5、25V

Vout=Vinit=14.45V

提前感谢。

  

此致、

Kouassi KRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouassi、

    软星电流限值是在内部设置的、请按。 请参阅寄存器 CONF0[1:0]来设置所需的电流限制。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时响应。 我使用 USB 连接为 LP8555供电、因此峰值电流不得超过500mA、以符合 USB 要求。

    寄存器 CONF0指定的电流限制为0.9A。 您是否已建议将电流降至500mA 以下?

    此致、

    Kouassi KRA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouassi、

    实际电感器电流可以随着输出电流和电感器的减小而减小。 这意味着较低的平均电流和较低的电流纹波会导致较低的电感器峰值电流。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用22uH 的电感。 升压启动时峰值电流变化不大(1、4A)。  

    我还尝试修改寄存器 CONF0[0:1]、但它不起作用。 在地址0x76写入值0x88后、我读取0x00。 该寄存器是否受写保护?

    此致、

    Kouassi KRA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouassi、

    首先需要设置 CONF0[7]。

    BR、

    Robin