This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:45mA 负载下(13V 上)出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923258/tlv61048-problem-under-45ma-load-on-13v

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS61372

尊敬的

附件中的原理图、当我们具有30-45mA 负载时、电压会降至+-12、4/12、5V。 如何解决此问题?

大家好

Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    现在平均为13V (从阴极到 GND 增加了1uF)、但我们的显示屏仍然闪烁。 将测量纹波电压并更新此案例。

    看起来不稳定。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您在哪里测量 Vout?  

    我想知道转换器在有此类负载时会进入省电模式。 请获取输入电压、输出电压、SW 处的波形以进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    这里人超级多、今晚会向您发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    VIN 从芯片上变脏。 但请参见 Vin、Vout、Vsw!

    输出电压:

    VSW:

    输入电压:


    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否可以使用电阻进行负载以帮助调试? 我不确定它是否是由负载瞬态引起的。

    根据 Vin 和 VSW 的波形、Vin 明显下降。 您可以检查 Vin 的谷值吗? TLV61048的 UVLO 为2.4V。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 降至2.4V (但这是由升压转换器引起的)、现在将继续。 而不是 OLED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    问题仍然存在 20mA 负载。 请参见附件! (其他范围、因为我们有许多其他设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    有什么想法吗? 因为我们需要解决这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、似乎没有回复。

    您的电源是什么? 我想知道为什么它会下降这么多? 您是否有电流探头来捕获电感的电流波形?

    此外、还请移除负载以检查是否可以在无负载的情况下启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是、Vin 下降的时间是 Vout 上升到足够高的时间。 它看起来不像是由启动期间的浪涌电流引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以在无负载的情况下启动。

    是的、我们有交流电流探头。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果可以在无负载的情况下启动、则意味着问题不是由启动期间的浪涌电流引起的。

    我怀疑输入电源是否能够处理此类负载。 它显然有下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    刚刚尝试将实验室 PSU 作为输入(同样的问题),所以我认为它确实是升压 IC ...  

    它应该能够处理10uH 的电流? 我已订购3.3 μ H 的测试板。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否在使用 PSU 时测量了波形? Vin 是否会像以前一样下降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就像疯了一样、在40mA 的负载下、我现在的输出相当正常、但升压确实会对实验 PSU 的 VIN 造成不良影响、尝试了不同的负载、所有问题都是相同的:

    大家好

    Thomas Van Aken4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从72mA 负载开始,它开始稳定,但我们的负载为0-60mA,我们甚至通过连接此 IC 来烧屏...  

    PS.:在这里、我更改为1MHz、现在将返回到600k。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    600kHz 的行为相同、但在较低的电流(45mA+-)后会变得更加稳定、但当我们不消耗任何电流或超低电流时、这仍然会使我们的3V3 IC 熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3uH 也有同样的问题... 我们是否需要做些什么、以便使用此 IC 保持干净的3V3? 它确实会在输入端造成很多灰尘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    我们真的需要一个解决方案... 您能否至少推荐用于以下设置的器件(这已经是第二次):

    -3V3英寸

    -13V OUT (可处理100mA 峰值电流、正常最大值应约为60mA、正常运行电流20mA)。

    大家好

    Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    实际上有两个主要问题。  

    第一个问题是您发布的原始问题。 输入电源或连接太弱、无法为负载供电、Vin 会下降。

    第二个是器件可以正常工作、但会导致 Vin 不稳定。  

    对于第二种情况、它是由轻负载期间器件的省电模式引起的。 该器件将切换多个脉冲、然后停止以减少功率损耗。 我建议您增大输入电容或选择强制 PWM 器件(但轻负载期间的效率要低得多)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    例如 TPS61372、TPS611781