This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606EVM:LMZM33606EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923248/lmzm33606evm-lmzm33606evm

器件型号:LMZM33606EVM
主题中讨论的其他器件:LMZM33606

您好!

我注意到、对于应该进行的 PCB 配置(直接在货架上)、转换器的运行方式很奇怪:

首先施加直流电源、然后5A 负载一切正常、

但是、当我先施加负载(5V 时为1欧姆电阻)、然后连接20Vdc 输入时、输出会变为低电平、达到大约3V 和5A。

LMZM33606行为是否正常?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能否在启动期间提供 VIN、VOUT、I_IN 和 IOUT 的波形范围进行确认?

    EVM 不应出现您描述的问题。 请参阅 图46 、了解与您的应用类似的24Vin、5Vout、6A 负载启动波形。

    您是否已检查输入电源是否能够在您的条件下在启动期间处理输入电流? 也许这是一个输入电源电流限制问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关此方面的更新?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈、并将假定您最终能够解决问题 此主题将关闭。 如果您对此仍有任何疑问、请回复此消息、该主题将重新打开以进行进一步讨论。

    感谢您使用该论坛。

    此致、

    Jimmy