This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:使用 UCC28634设计双路输出直流/直流模块

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, UCC28740, UCC28633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926136/ucc28634-design-double-output-dc-dc-module-with-ucc28634

器件型号:UCC28634
主题中讨论的其他器件: UCC28740UCC28633

大家好、我想设计 一个具有 ucc28634的双输出(15Vout/1.33A 和12V/0.833A)直流/直流模块。  

我想知道这两个输出的调整速率如何、芯片是否支持外部唤醒?

或者 、您能否帮助推荐更好的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有初级侧调节(PSR)和次级侧调节(SSR)功能的多路输出反激式转换器可设计为+/- 10%的精度。

    以下链接将带您观看视频演示、其中讨论 了提高 反激式转换器中输出交叉调节的技术。  在同一页上、您还可以找到演示文稿中使用的实际功率点幻灯片。  您可能会发现这些功能很有用。   

    UCC28634没有唤醒功能。  但是、如果您想要减小输出电容器组的尺寸、则可能有必要使用适用于 DCM 的 UCC28740/2控制器为反激式转换器采用基于光耦的解决方案。 借助光电反馈、您无需使用唤醒芯片。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的分享。 关于交叉调节、我将根据提供的幻灯片对其进行改进。

    此外、由于 UCC28634在 AM 阶段工作时的 FSW 高于 UCC28470、因此我想选择 UCC28634、它是否也可以 像 UCC28634数据表中描述的那样使用光耦合器唤醒:

    如果是双路输出、SD 引脚是否需要两个光电耦合器功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有发布 UCC28634使用 SD 引脚进行唤醒。  我可以在 UCC2863x 数据表的图38中看到它们添加的电路。

    如果您以前使用两个并联输出感应电路、则可以正常工作。  如果一个输出因负载过大而下降、则会导致器件唤醒。  我认为 您应该能够将此器件用于您的应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、如您所说、在 ucc2863x 的图38中提到了该函数、并且该函数是为除 ucc28633()之外的所有模型定义的、因此我认为 ucc28634具有该函数、这是正确的吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您是正确的。

    此致、

    Mike