This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:EN 为低电平时 SW 引脚的阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926536/lmr36520-impedance-of-sw-pin-when-en-is-low

器件型号:LMR36520

大家好、

我对该 P/N 有疑问:我是否可以假设当 EN 引脚为低电平(< Ven-VCC_h)时,SW 引脚为“高阻抗”?

我需要了解是否可以在不短路的情况下对其施加电压。 我想我可以这样做,因为 VCC 稳压器应该被禁用,所以不能使低侧输出 MOSFET 导通。

我需要做的基本上是将基于 LMR36520ADDAR 的降压转换器的两个输出(在电感器之后,我是说)短接在一起,用于“冗余”电源(一个来自+48V,一个来自7.2V 电池)。  两者都设置为3.3V 输出、并且在无法同时启用的情况下进行互锁。

谢谢、

oz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oz、

    您的理解是正确的。 当 EN 引脚为低电平时、SW 引脚将具有高阻抗。  

    通常、对于电源冗余、我们在每个3.3V 输出端放置一个二极管、然后两者都短接。 这样、它将防止电流从第二个电源回流到第一个电源的输入。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    感谢您的回复。 我还有几个问题:

    1) 1)关于 ORing 的二极管、您可以采取什么措施来防止二极管正向电压达到3.3V 电源轨的电压裕量? 您能否在二极管之后获取反馈?

    2) 2)由于泄漏、我希望"off" 3.3V 电源的输出电容器充电、可能达到3.3V。 当另一个电源关闭时、LMR36520是否能够在这种情况下打开?

    谢谢、此致、

    Giaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giaime、

    1) 1)对于您的第一个问题、除非您能够保证二极管中始终存在电流、否则不建议在 OR-Ring 二极管之后获取反馈以进行调节。 这是一篇可能有用的文章

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/products.html

    您可以将基于 MOSFET 的方法与上述控制器结合使用。  

    2) 2)对于您的第二个问题、是的、LMR36520能够在输出端使用预偏置电压启动。 这意味着、如果输出电容器上有过压、则器件应该能够正常启动

    谢谢

    -Arief