This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:在终端客户的 UCC28063器件上观察到短路故障

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925953/ucc28063-short-failure-was-observed-on-the-ucc28063-unit-in-end-customer

器件型号:UCC28063

大家好、

我的客户正在生产中使用我们的 UCC28063、 在 TI 实验室完成的 FA 流程中、在 UCC28063的引脚11、12上观察到一些短路故障。 目前故障率约为2/2000。  

客户会向我们咨询引发此故障的可能原因。

瞬态尖峰是否来自功率 MOSFET? 是否有改进建议? 感谢你的善意帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎超出了 VDD 和/或 GDB 引脚的电压/电流额定值。  

    客户告知是功率 MOSFET 的瞬态尖峰。  这些器件中的任何一个是否出现瞬态尖峰?

    您可以在这里分享原理图、以便我进行审阅吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。

    有关 PFC 的原理图、请参阅下图。 抱歉。 客户只提供原理图的快照。 分辨率有点差。

    如果您想了解任何组件规格、请告诉我。 我将与客户核实。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    有关原理图、请参阅以下链接。

    https://txn.box.com/s/afces7bvri1wkfb6mtea5xzuxghea2z6

    客户在启动期间捕获了 GDA 和 GDB 的波形、如下图所示。 请告诉我您是否有任何疑虑、或者您希望了解哪种信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们的 FA 报告认为这是 EIPD 故障。 我们是否可以与您确认它是由 EOS 引起的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该在加电时学习具有 GDA 和 GDB 的 VDD。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障的最可能原因是 EOS。

    此致、