This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:样片

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926327/ucd90320-sample

器件型号:UCD90320

您好!

UCD90320 Amon 每秒能否采样10次、然后达到平均值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD90320的 READ_VOUT 返回值 已 是平均值。  采样率为 4个样本/400us。

    你必须做 自己的平均 值来得到 你想要的东西。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 机器测量信号。 同时、我使用 Fusion 来监控信号、但情况并非如此。 我的轮询速率是1ms、不能更小。

    PVTT_ABC (最大值= 2.4V、最小值=-1.512V、继续500us)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不支持负电压。  ADC 不会连续采样、而是按间隔的点采样。 因此、如果您要测试精度、则必须具有良好的信号、而不是像噪声这样的信号。

    1ms 是 GUI 中理论上最低的轮询速率、它实际上可能不是1ms、这与轮询的信号数量有关。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件(Fusion)和 USB 接口适配器能否同时记录每个数据(PVTT_ABC)?  

    将 like 保存到*。txt。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    下面的图片是使用 BMC 录制的。

    现在、我使用 Fusion 来监控电压、而不是发现错误的电压、而是使用 BMC 来获得错误的电压。 BMC 使用注释获取电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先,请确保 BMC 正确解释数据。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385的第4节

    对于 GUI,您可以启用 PMBus 数据记录(Tools->PMBus 记录)。 数据将保存到文件中。

    请不要忘记在完成后关闭日志记录以节省 HD 空间。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    75059线路:  13 | 08/02/2020 | 23:18:32 |电压 P1V2_BMC |上非严重变为高电平|断言|读数1.82 >阈值1.25 V

    READ_OUT 的电压错误、我使用机器(示波器)确认电压不是1.82V。

    在某些情况下是否会导致 UCD ADC 写入寄存器错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 GUI 报告的电压正确,而 BMC 报告的电压正确,则必须检查 BMC,以确保它们正确地进行数学运算。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385的第4节

    此致

    Yihe