This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452短路保护

Guru**** 2390450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927783/iso5452-iso5452-short-circuit-protection

器件型号:ISO5452

尊敬的团队:

当客户对 ISO5452进行短路保护测试时、该 IC 应在此模式下进行软关断、但客户测试未进行软关断、如下图所示。

请帮您确认吗?

谢谢。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    此 测试的 PWM 频率和占空比是多少?

    负载是多少?

    我无法准确地说出 时序、但图1 DESAT 电压顶部的时间大约为800ns。 如果确认了这一点、则如果电压#2高于阈值?、这将超过去饱和抗尖峰脉冲滤波器。 您能问他们这个时间吗? 以及平坦电压(#2)。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回答。

    请参阅客户测试的图片:

    1:单脉冲测试7US、高侧 MOSFET 始终导通、低侧 MOSFET 是用于模拟短路的驱动器;

    2:添加一个9.1v 齐纳二极管、因此将电压限制在9.1v;

    3:光标 A 是短路阈值8.1V (Vdesat-2*diode );

    4:客户认为 CH1应在光标 b 位置处下降几次、然后下降到 VEE。

    CH1:故障信号;CH2:PWM;CH3:DESAT;CH4:输出信号

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    我将通过电子邮件联系我们

    最好

    Dimitri