This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:MOSFET 选择

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927585/lm5064-mosfet-selection

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2

各位专家、您好!

我的客户想知道如何选择外部 MOSFET。 客户用例如下所示。
- VOUT=-48V (最大值=60V)
IOUT=0.1A

我查看了 EVM、它使用了"FDB047N10"。 它是否适合客户 用例? 或者您是否有推荐的器件?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    感谢您的支持!

    由于负载电流要求很小、我们可以使用 CSD19538Q2等小型 FET。 请填写设计表并发送给我进行审核。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将通过离线方式向您发送设计表。 请查看。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    我已通过电子邮件回复。 请关闭此处的主题。

    此致、Rakesh