This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:充电在启动后几乎立即终止

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927258/bq24230-charge-terminates-near-immediately-after-starting

器件型号:BQ24230

你好。

我们目前正在为使用单节锂聚合物电池和 USB 电源的产品评估 BQ24230、并且在充电方面遇到了问题。 我们使用的是定制板、我已附上原理图的相关部分。 请注意:CHG 和 PGOOD 被 MCU 上拉、BAT_SENSE_BIAS 和 BAT_SENSE 均为高阻抗、但无论如何都不应影响任何东西。

空闲时(即、未连接充电器时)、MCU 保持 CE 为高电平(未激活)、EN1和 EN2均为低电平(100mA 内部电流限制)。

一旦连接充电器、就会发生以下事件序列:

  1. 经过一个小延迟后、BQ24230将 PGOOD 置为有效、并开始将电压调节为4.4伏的 OUT。
  2. MCU 通过 USB 协商电流限制。
  3. 协商后、MCU 将 CE 设置为低电平、EN1设置为高电平、EN2设置为低电平(500mA 内部电流 lmiit)。
  4. 几乎立即、BQ24230将 CHG 置为低电平。
  5. 恰好在50ms 之后、BQ24230将 CHG 设置为高电平、并且在切换 CE 之前不执行任何进一步的充电尝试、但保持 PGOOD 处于活动状态。

MCU 将 CE、EN1和 EN2保持在该状态、直到 PGOOD 变为高电平、然后返回空闲状态。

电池电压处于正常范围内(大约3.5 - 3.6伏)、TS 上的电压也正常(大约0.66伏)。 电流限制和电池补充模式均正常运行、当不存在输入电压时、OUT 由电池供电。

我注意到、在充电尝试期间、ISET 上的电压永远不会上升到零以上。

此问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在器件的电池引脚上测量的电压是多少?

    ILIM 不能保持悬空。 如果引脚悬空、则不会进行充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT 上的电压保持在充电之前的任何电池电压上、即3.5V 至3.6V、而在 CHG 为低电平时没有任何变化。

    关于 ILIM、数据表中说明了以下内容:

    可调节电流限制编程输入。 在 ILIM 至 VSS kΩ kΩ 一个3.1k Ω 至7.8k Ω 的电阻器来对进行编程
    最大输入电流(EN2=1、EN1=0)。 输入电流包括系统负载和电池充电
    电流。 将 ILIM 保持未连接可禁用所有充电。 在 USB100/500模式下(EN2 = 0、EN1 = 0/1)、ILIM 可以是
    左浮动。

    我们仅使用 USB100和 USB500、并假设我们可以将 ILIM 保持断开状态。 请确认情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是不正确的。 ILIM 悬空将禁用充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明天我将尝试使用3k 电阻器将这个引脚接地、并将报告结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、大家好。

    ILIM 至接地端的3千欧电阻对充电行为没有影响。 正如预期的那样、在安装了此电阻器的情况下、外部输入电流限制模式(EN2 = 1、EN1 = 0)的工作和设定点的限值。

    观察到充电行为是否有其他可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否报告在每个引脚上测量的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于稳定状态(CHG 变为高电平之后)还是 CHG 处于低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过更换 IC 解决了问题。 很可能是 QFN 焊接问题、因为此电路板是手工焊接的。