This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621EVAL:LM2621EVM 的 Altium 设计文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924555/lm2621eval-altium-design-files-for-lm2621evm

器件型号:LM2621EVAL
Thread 中讨论的其他器件:LM2621、TPS61022Team、我们一段时间以来一直致力于设计。 我们在概念验证期间使用了 EVAL 板。 稍后、我们在设计中使用了 Webench 值。 根据 webench 设计、新制造的硬件工作正常、但当我们增加输出负载时、输出电压骤降。 EVAL 板不会发生这种情况。 请请求您共享评估板的 Altium 文件、以便我们能够识别差距。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您选择 TI 升压转换器。

    我尝试查找此器件的 Altium 文件、但未找到它、因为这是一个非常旧的器件。 我所拥有的只是以下建议布局。

    您能否分享您的原理图和布局以便我查看一下? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复!

    如果您可以共享 BOM (尤其是电感器)和工作频率、这将非常好。

    我附加了原理图 PCB 图像。 最初设计的是0.5A、但现在我们正在寻找超过0.7A 的电流。 电感器已更改为6.8uH/3.5A

    2层 PCB、1oz 铜。 在其他层上没有接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    很抱歉、我也没有 BOM。  

    我将在工作台上使用 EVM 进行检查。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我没有手头上的 LM2621 EVM、因此上周我从 TI.com 订购了一款新的 EVM。 正常情况下、发货需要一周时间才能收到。

    同时、我想问您是否可以改用新的 TPS61XX 升压转换器。 TI 有许多新的 RTMed 器件可以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的安排。

    我注意到 LM2621可能不足以承载我们的负载-我们正在使用它为 GPRS 调制解调器供电。 由于某种原因、它在原型设计期间工作良好、但在实际硬件中、我们会遇到间歇性问题-可能是 GPRS 调制解调器的峰值功率需求造成的。 平均电流需求约为200-300mA、我们测试了(恒定负载)电路、直至达到700mA。 我们已使用20个100uF 陶瓷电容器缓冲调制解调器电源、将其放置在非常靠近调制解调器电源引脚的位置以减少电源中的干扰。 但这似乎还不够。 GPRS 调制解调器的峰值功率需求可能会在信号强度不足的偏远地区发生变化。

    我想我们将尝试使用新型 TPS61XX 增压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    为了与您确认、输入电压范围为2.2V~3.8V、输出电压为5V、峰值负载电流为700mA。 我可以知道峰值电流导通时间吗?

    我稍后将为您搜索合适的 TPS61XX 升压器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    由 LiSOCL2电池供电的系统。 输入电压2V - 3.8V、输出5V。

    自耗:每天1.5mH

    MCU 负载:30mA

    GPRS 平均电流:400mA

    GPRS 峰值电流:2A (传输期间)

    希望这些信息对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    对于您的应用、由于最大输出功率为2A*5V=10W、因此电感器平均电流为10W/2.0V/0.9=5.55A。 TPS61022适合您的应用。

    请查看 TPS61022数据表。