This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:外部电流限制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM25085, INA180, LMV431, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926745/lm5085-external-current-limit

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM25085INA180LMV431LM321

你(们)好

我将使用 LM5085构建电池充电器。

我希望能够通过 DAC 设置电流限制点。

我已将电路基于此应用手册  

"应用手册2157恒流恒压降压转换器
LM25085"

但是、我已将 LMV431更改为比较器、并且不得不抛弃无法正常工作的 LM321。 更改为 INA180。

请参阅 TI 的此技术手册(https://www.ti.com/lit/an/sboa190/sboa190.pdf)

当比较器通过5K 电阻器将 ISEN 引脚拉至接地时、会出现此问题。

这会导致 LM5085停止开关。

但是、LM5085重新开始开关之前需要650us。

为什么重启需要这么长的时间?

对于保护电流限制、此延迟可能很好、但对于充电器、它会将平均充电电流减小10倍。

数据表中唯一接近650us 的时序参数是软启动、其范围为1.4至4.3ms (最小值至最大值)(不是非常接近)

有什么建议吗?

这是软启动相关延迟吗?

此设计是否可以挽救? 是否有办法消除或减少这种延迟?

谢谢

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    请上传您的应用电路、或发送给我 andy.chen@ti.com 进行检查。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我关闭此主题并通过电子邮件进行讨论。

    B R

    Andy