This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:用于 DDR4的 Vref

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926722/tps650861-vref-for-ddr4

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: TPS51200

您好的支持团队、

我知道 TPS650861没有用于 DDR4的 VREF 电源。
引入了一种将 VDDQ 除以生成 VREF 的方法。
在 TPS650861之后添加 TPS51200等专用 IC 是否更安全?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    VTT LDO 专为为给定 DDR 模块提供端接电压而设计。 我尚未发现使用 VTT LDO 提供 VDDQ/2电压导致的任何风险或问题。 您有具体的顾虑吗?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我认为 VTT LDO 用于 VTT、而不是 VREF。

    因此、我正在寻找生成 VREF 的最佳方法。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    是否有比使用 TPS51200更好的方法?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我不确定如何使用 TPS51200来提供 VREF 电压、这是 TI 内部不同团队的器件。 过去、我们看到客户在 BUCK6输出上使用电阻分压器来提供 VREF。 如果您更愿意使用单独的组件来提供 VREF、我很乐意将您的问题发送给那些 能够提供比我所能提供更多输入的器件(如 TPS51200)专家。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我已在 TPS51200的主题中确认了这一点。
    e2e.ti.com/.../927486

    感谢您的支持。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    很高兴听到您找到了一个解决方案。 我现在将关闭此主题。

    此致、

    Layne J