This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:希望在没有97kHz 振荡器的情况下驱动负载

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927572/tlc59116-q1-would-like-to-drive-load-without-97khz-oscillator

器件型号:TLC59116-Q1

大家好、

您能告诉我以下问题吗?

  • 该器件是否可以仅使用 GRPPWM 或 GRPFREQ 寄存器来驱动负载? 如果 PWM 寄存器为255 (最大值)、占空比是否为100%、如下图所示?
  • 如果上述问题的答案是肯定的、您能告诉我是否可以逐通道更改占空比?

谢谢、

Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是否可以仅使用 GRPPWM 或 GRPFREQ 寄存器来驱动负载? 如果 PWM 寄存器为255 (最大值)、占空比是否为100%、如下图所示?

    我认为该器件无法仅使用 GRPPWM 或 GRPFREQ 寄存器来驱动负载。  因为在 LEDOUT 11模式下、描述如下:

    因此、您还必须使用单个通道寄存器来控制输出。

    对于您的问题, 您可以阅读 数据表中的9.6.6章节,您可以获得所需的一切:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的回复。 我可以通过 LDRx = 01和 GRPPWRM 或 GRPFREQ 完成我想要做的事情。

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉、请取消我的上述帖子。 从下面的9.6.6语句看来、LDRx=01无法启用 GRPPWM 和/或 GRPFRPQ。

    当 DMBLNK 位(Mode2寄存器)等于1时、GRPFREQ 用于对全局闪烁周期进行编程。 当 DMBLNK = 0时、该寄存器中的值是一个无关值。 这适用于通过 LDRx = 11 (LEDOUT0、LEDOUT1、LEDOUT2和 LEDOUT3寄存器)进行编程的 LED 输出。

    您是否有任何想法来实现这一点?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议客户使用 LDRx=11、换言之、我们不建议客户使用组调光模式。

    在这种情况下、我建议您的客户单独控制每个通道。