大家好、
您能告诉我以下问题吗?
- 该器件是否可以仅使用 GRPPWM 或 GRPFREQ 寄存器来驱动负载? 如果 PWM 寄存器为255 (最大值)、占空比是否为100%、如下图所示?
- 如果上述问题的答案是肯定的、您能告诉我是否可以逐通道更改占空比?
谢谢、
Ryo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能告诉我以下问题吗?
谢谢、
Ryo
该器件是否可以仅使用 GRPPWM 或 GRPFREQ 寄存器来驱动负载? 如果 PWM 寄存器为255 (最大值)、占空比是否为100%、如下图所示?
我认为该器件无法仅使用 GRPPWM 或 GRPFREQ 寄存器来驱动负载。 因为在 LEDOUT 11模式下、描述如下:
因此、您还必须使用单个通道寄存器来控制输出。
对于您的问题, 您可以阅读 数据表中的9.6.6章节,您可以获得所需的一切:)
您好、Frank、
很抱歉、请取消我的上述帖子。 从下面的9.6.6语句看来、LDRx=01无法启用 GRPPWM 和/或 GRPFRPQ。
当 DMBLNK 位(Mode2寄存器)等于1时、GRPFREQ 用于对全局闪烁周期进行编程。 当 DMBLNK = 0时、该寄存器中的值是一个无关值。 这适用于通过 LDRx = 11 (LEDOUT0、LEDOUT1、LEDOUT2和 LEDOUT3寄存器)进行编程的 LED 输出。
您是否有任何想法来实现这一点?
此致、
Ryo