This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61010:新设计中的升压转换器启动缓慢问题

Guru**** 2794715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61010, TPS61220, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927012/tps61010-boost-converter-slow-startup-issues-on-new-design

器件型号:TPS61010
主题中讨论的其他器件: TPS61220TPS61021A

您好!

我有一个新的电路板设计、它使用 TPS61010将1节 AA 电池转换为2.3V。  我在设计中遇到了几个微控制器上电问题、现在认为这与 TPS61010的缓慢启动有关。  基本电路中只有大约10mA 的正常负载。  我注意到、从空闲日志中、冷启动装置将消耗额外的60-80mA 电流。  我已将添加的下拉范围缩小至 TPS61010。  如果几分钟后我执行快速断电/上电周期、则电流恢复为10mA。  上电波形具有大约500µs μ s 的快速导通转换至1.2V、然后是从1.2V 到1.25V 的500ms 瞬态、然后是经过3秒的另一个慢速电弧形状转换、从1.25V 变为2.3V。  有人想知道这可能是什么原因、以及可以采取哪些措施来纠正这种情况?

谢谢

JR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    输入输出条件的影响。 如果有机会更换 IC、TPS61220应该是比 TPS61010更好的解决方案。

    关于 TPS61010的观察结果、您能否共享 VIN 和 VOUT 的波形进行演示? 我不清楚您的描述中的问题。

    此外、请分享原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的回答。  在对这两个数据表进行初步比较后、TPS61010在我们的应用中的最大电流略低、但已经正常工作、看起来 TPS61220甚至更低。  考虑到我们的400mA-650mA 浪涌启动负载、看起来不太适合。  Vout 的波形。  VIN 在启动周期内几乎不变。  原理图和布局与数据表几乎相同。  我注意到、转换器启动对剩余低电压有些敏感、因为它在使能输入端转换为高电平。 请提供建议。  谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处附加的波形...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否同时测量输入电压?

    根据波形、VOUT 在短时间内达到2.2V、这与您在第一篇帖子中的描述不符。

    此应用所需的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    在此阶段捕获输入电压和输出电压时、需要对当前 I2C 总线问题的调试和重新设置进行拆卸。  我向您保证、当 TPS61010上电时、输入电压为99%平坦。  Vin 上存在小于10µs μ s 的3-4mV 微小波动。  在捕获波形中的长启动所需的测量所需的400ms HORIZ 采样标度上、这种微小的跳跃是不可察觉的。

    波形几乎与我描述的完全相同。  您会注意到、垂直刻度为1V/div、HORIZ 为400ms。  直到在急剧触发转换的第7个分频之后、才会达到实际的2.2V。  这将使其2800mS+达到实际的2.2V。  这不是短暂的启动时间。

    正如我在上一篇文章中提到的、我们的应用在启动负载下需要400mA-650mA 的浪涌电流、持续时间大约为1-4 ms。  

    谢谢

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢详细解释。 我理解这个问题。

    1.我想问题是否是由器件启动期间的大输出电流引起的。 从数据表中的图15可以看出、在低输出电压条件下、电流限制很小。 要确认此根本原因、是否可以在器件启动期间禁用加载以确认根本原因?

    2.该器件不支持400~650mA 输出电流。  如此高的输出电流意味着转换器的开关电流至少为1.2A。 因此、我建议使用 TPS61021A。 但是、请注意、升压转换器的输出电流电容器 在启动期间通常不会更强。 请首先应用 EVM 进行评估。