This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:配置误差信号放大器

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927791/uc3825-to-configure-the-error-amplifier

器件型号:UC3825

在我的应用中、我想通过全桥逆变器和二极管桥式整流器将电容器充电至不同的电压电平(100至500V)。UC3825的输出脉冲(OUT A 和 OUT B)将被提供给逆变器。

因此、一旦输出电压达到基准电压(引脚2)、我想使 UC3825的输出脉冲完全为零。那么、如何使误差放大器像这样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    感谢您关注 UC3825 PWM 控制器。

    将误差放大器的输出与比较器上的斜坡信号进行比较、以生成 PWM 占空比。 斜坡信号具有内置的1.25V 偏移、因此当斜坡= 0V 时、比较器正输入仍为1.25V (根据数据表、最小值为1.1V)。  

    只要误差放大器输出电压低于1.1V、就可以实现零占空比。  这要求误差放大器负输入略高于基准输入(引脚2)、以降低误差电压。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinv (引脚1)、Vref (引脚2=2.5V)、Vcap (其中我想为电容器充电500V)、Vramp (来自 CT 计时电容器(1V 至2.8V))

    我已经在 TINA-TIA 中模拟了我的应用电路。我已经设置了 Vref (引脚2)并且电容器开始充电。在电容器达到其基准电压后、EA OUT 变为零、但 OUT A 的输出脉冲不变为零(您可以在 EAOUT 变为零后看到差异) 由于 EA 输出达到零后的最小脉冲、输出电容器甚至在达到基准电压后也会充电。您能告诉我这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    这不是该控制器的预期行为。  UC3825器件的 TINA 模型必须有问题。  
    考虑到如果它不能达到0%占空比、在过去几十年中使用这个部件的成千上万个应用将在某些负载条件下进入过压状态。 这将是一个无用的部分。  

      它是一款非常成功的器件这一事实表明问题出在器件 TINA 模型中、而不是器件。
    我会将此问题通知相应的小组、但我无法预测何时会修复。

    为了在建模中解决这个问题、我建议在输出 A 和 B 中添加一组外部门控缓冲 器、这些缓冲器可由比较器监控 E/A OUT 禁用。  当 E/A 输出降至低于(斜坡+ 1.200V)时、比较器将禁用两个输出缓冲器、因此占空比将为零。  
    这基本上与抑制输出的部分内部电路重复、但不会干扰 ILIM 和软启动功能。  
    我建议关闭阈值比内部阈值(斜坡+ 1.25V)低50mV、因此它不应干扰非常低占空比下的正常 PWM 运行。   这种外部过载仅在 E/A OUT 下降到低于预期内部截止水平时才起作用。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。

    是否可以从斜坡上移除内部1.25V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    当然、内部1.25V 失调电压不能从实际器件中移除、也不能从器件模型中移除。  但是、您可以在  仿真中添加一个与 RAMP 引脚串联的外部-1.25V 直流电压源、以消除+1.25V 的内部偏移。  在实际电路中、添加负失调电压电路更复杂、但原理相同。

    此致、
    Ulrich