This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3559:通过2个 LED 通道实现的 LED 闪光灯功能驱动器

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925906/lm3559-led-strobe-light-function-driver-via-2x-led-channels

器件型号:LM3559

您好!

我将设置 LM3559以实现选通功能、其中 LED 连接到 LED1、负载为110mA、LM3559上测量的电流消耗与负载匹配。 在我的下一个设置中、我已将 LED1和 LED2连接到两个通道的单个闪光灯 LED、其电流设置分别为55mA、以便从两个通道获得110mA 的总电流。 然而、验证时、电流消耗似乎没有上升到110mA、而是消耗了大约70mA 的电流。

这是否意味着以这种方式驱动单个 LED 以实现频闪灯功能更加节能、或者是否有任何其他细节我可能遗漏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      我不清楚您的设置、您的意思是分别将 LED 连接到 LED1和 LED 连接到 LED2? 也许您可以提供不同设置的原理图。 我可以尝试理解这个问题。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、在我的第一个案例中、我将1个 LED 连接到 LED1、它的工作正常、预期电流消耗为110mA。 接下来、我尝试将1个 LED 连接到 LED1和 LED2、我注意到电流消耗低于我的预期。 那么、我的问题是、这种连接是否有效? LED1和 LED2引脚都提供电流、以驱动1个 LED 作为输出。

    此致、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      您是否曾尝试测试'LED2"通道是否正常工作? 如果您测试了"LED2"、则尝试同时使用"LED1"和"LED2"进行测试。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、我已经尝试同时测试两个通道、与单通道上的110mA 负载设置相比、它在输出 LED 亮度方面工作正常。 但是、正如我提到的、虽然我将 LED1和 LED2设置为55mA 以提供单个输出、但观察到的电流阱仍然在70mA 范围内。  

    此致、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

       真的很奇怪、您是否尝试过其他电流调节器? 转换为高于或低于55mA? 或者寄存器是否存在任何故障?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我将再次尝试使用 EVM 仿真结果。 您能否尝试使用 EVM 在终端进行验证、以根据我在上面提到的设置确定器件的预期电流消耗是多少? 谢谢。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      请提供寄存器列表和原理图、我想先检查您的寄存器和原理图。

    BR

    肖恩