This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:UVLO 关闭时、LM5122-Q1电流感应引脚泄漏电流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927385/lm5122-q1-lm5122-q1-current-sense-pin-leakage-current-when-uvlo-is-off

器件型号:LM5122-Q1

你(们)好

我正在考虑将此器件用于 VBAT 线路中的汽车12V 应用 我关心的是睡眠电流。

在睡眠情况下 ,我将关闭 UVLO 引脚(即在我的情况下对 GND 短路)。 此时,电流感测引脚上是否有泄漏电流。 例如 根据  数据表,CSn 和 CSP 中提到了11uA/12uA 的一些数字。 请确认。


此致
斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    这是运行期间的偏置电流。 让我澄清一下关断期间的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们目前没有关断期间 CSP/CCSN 引脚泄漏电流的相关数据。 如果您需要计算睡眠期间的电流消耗、可以使用11uA/12uA 作为最坏情况的近似值。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的确认。 11uA/12uA 可能更适合我的应用。 我将进行检查。

    谢谢、此致、

    斯蒂芬